This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:msp432p4111

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613289/msp432p401r-msp432p4111

器件型号:MSP432P401R

您好!

我意识到 MSP432 SimpleLink SDK 的最新版本(1.40)支持 MSP432P4111、但我找不到有关该器件版本的大量信息。 我找到的唯一信息显示在该链接中  

在上面的链接中、我发现这个器件版本附带512 KB RAM。 这是真实的吗? TI 计划何时推出它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Otavio!

    感谢您在论坛上发帖!

    我可以确认 MSP432P4111是当前正在工作的器件。 我们将很快提供更多详细信息、敬请期待!!

    此致、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好, ,我在文档中也提到了同样的内容。

    对于这些规格、它将非常有趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它具有512KB RAM、可与 VGA (黑白)或 QVGA (彩色)摄像头配合使用。 它非常适合安防摄像头。 由于它将能够保存完整的捕获图像、通过一些图像处理、您可以执行一些非常有趣的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    是否有在 MSP432P4111中实现 SD24或 Σ-Δ 调制的计划或解决方案?

    对于未来的公用事业仪表需要 ISO-AD 转换解决方案、我认为如下:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01088

    KYT