大家好、我正在开发 FR6047数据表
其中、ToF 测量 分辨率可能高于5ps
但是时间标记事件的时钟 是 PLL 时钟/16=5M(最大值),所以定时器分辨率是0.2us,所以如何达到5ps 分辨率?
另一个问题
如何获得 测量的 ToF 时间?
或者我应该如何知道 测量已完全完成?
TMD 开始采样数据,那么、我是否应该知道此时有数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在开发 FR6047数据表
其中、ToF 测量 分辨率可能高于5ps
但是时间标记事件的时钟 是 PLL 时钟/16=5M(最大值),所以定时器分辨率是0.2us,所以如何达到5ps 分辨率?
另一个问题
如何获得 测量的 ToF 时间?
或者我应该如何知道 测量已完全完成?
TMD 开始采样数据,那么、我是否应该知道此时有数据?
您好 Kissn、
感谢您的发帖。 首先、我想您会发现我们 基于 MSP430FR6047的超声波水流量计快速入门指南中列出的文档资源 非常有用。
阅读完这些资源后、您应该可以找到问题的答案。
此致、
James
MSP 客户应用
您好 James
我正在查看我可能希望 在水流量解决方案中使用的新 MSP430FR6047。 我有与 Kissn 相同的问题。
小于5ps 的时间精度是如何达到的? 我发现一些信息表明 Σ-Δ 高速调制器可与高达的过采样配合使用
80MHz。 这意味着信号将每12.5ns 进行一次采样。 在下行和上行信号数字化后、计算交叉相关性。
那么、系统如何才能达到此精度呢?
差分飞行时间(dTOF)精度小于25ps 与精度小于5ps 的高精度时间测量分辨率之间有何差异 ?
感谢您的回答以及帮助我更好地了解系统。
此致
Dominic