This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471:电压监控器问题:检查模拟基准

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612511/msp430f67471-voltage-monitor-question-check-analog-references

器件型号:MSP430F67471

您好!

客户必须测量电源电压:

-数字电源可以通过电压监控器测量

-在没有外部 ADC 的情况下、也需要测量模拟电压(SD24的基准)。

是否有办法做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ-NG、
    您似乎已经确定了数字电源测量、对吧?

    对于外部基准、您是否可以在其中一个 SD 通道上测量它并在测量期间使用内部基准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    金马伦

    客户正在度假、我们将在收到答案后尽快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DJ-NG、
    感谢大家的观看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ-NG、
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DJ-NG、
    由于响应速度不快、我将关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请回复、它将重新打开。