This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:与 Grace 的兼容性

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613458/msp430f5438a-compatibility-with-grace

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我目前使用 CCSv6来开发 MSP430F5438AIPZ、但我想使用 Grace 来简化配置时间并加快开发速度。 我注意到 MSP430与当前版本的 Grace (v3.0)不兼容。 是否有方法将此 MCU 添加到 Grace? 我是否已添加配置文件、或者是否有方法可以手动将此 MCU 添加到 Grace? 如果 Grace 完全无法正常工作、我们是否可以使用任何工具或插件代替 Grace 来加快配置速度?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如 Grace 工具页面的说明部分所示:

    "Grace 配置工具不会在当前功能集之外进行更新;因此、不会添加新器件或外设。 该工具将在其当前状态下保持可用。 此外、CCS v6插件不会在 CCS 版本6.1.2之后更新。 下面的安装说明建议安装此较旧版本的 CCS、以便访问该插件。"

    如果您希望使用抽象化 API 来简化 MSP430控制、我建议您查看 DriverLib 或 TI-RTOS。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实在太糟糕了。 CC6中的 Grace 挺好的。 DriverLib 不支持大量器件、 这意味着、如果您在 F 或 G 部件上、您可以返回1990年、并在位级进行编程、同时使用600页的处理器手册和示波器探针、当您尝试弄清计时器 ISR 为什么不运行时。

    Grace 让您可以在几分钟内启动新的开发板、而无需任何文档、逻辑分析器或范围、您确信所有寄存器都是正确的。

    DriverLib 在其支持的处理器上是 OK IMO。 但速度远不如 Grace。 我更喜欢自动设置所有内容、然后在寄存器级别手动启动操作。 DriverLib 仍然要求您打开一个大文档以执行所需的操作。 使用 C 语言和无 IntelliSense 等松散类型的语言、这是一种混乱。 使用 IntelliSense 的强力语言将使 DriverLib 成为一个梦想、但这两个部分很快就不会实现