This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:给我一些光

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608693/ccs-msp432p401r-bring-me-some-light

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我的朋友、
我的项目有很大的问题。 我无法运行 SDard。 我已经完成了所有工作、我有一个 MSP432版本、不是红色的、而是黑色的、我已经测试了所有内容。 问题是我的节目没有出错,我很绝望,有人会帮我吗? 我使用的是 Code Composer Studio、在 c 中通过 CMSIS 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供有关您迄今为止所做测试的更多历史记录?

    (1)您是否测试了一个简单的 SPI 示例、以确认没有与硬件相关的问题(连接、接地等)?
    (2)您是否有任何 SDCard 示例以确认设置正确?(dev.ti.com/.../
    (3)是否有任何对您的代码的同行评审?
    a)您是否正在使用 RTOS?
    b)您使用的是哪个版本的 CCS?
    c)您能描述与 SDCard 之间移动数据的机制吗?

    Chris

    电源 不建议使用黑色 launchpad (修订版 B 器件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris Sterzik、您好!
    首先、感谢您的联系。
    (1/2)是的、我在 SPI 中测试了一个示例以验证问题是否是我的问题或硬件问题、事实是使用现有的示例"Fatsd_MSP_EXP432P401R_TI"。 通过此示例以及与原型相同的连接、我可以在 SDCard 中获取数据。
    (3)我使用了 Bluehash 开发的部分代码,对我的项目进行了必要的修改。 IE 我使用了 CMSIS、并尝试不集成驱动程序库。
    (a)我的程序基本上是基于实时响应数据的发送、但是发送频率很低、因为它是温度变化、而且速度很慢。
    b)最后一项7.
    (c)什么机制? 它只是一个信息发送器(数据存储)而不是一个读取、因此它是一个发送机制。 我是否回应了您的期望?

    如果您愿意、我可以与您共享我的代码。
    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已得到解决。 我用 CMSIS 编写了一个代码、使用 FATFS 库的一部分、我让 SDCard 工作。 储罐