我正在使用 CCS V6.2并运行 MSP USB 描述符工具 V5_00_11_22、为定制板 MSPF5659生成一个具有 USB 端口的 CDC 虚拟 COM 端口。 当我在 Windows 7 (64位) SP1上安装 INF 文件时,驱动程序无法以错误代码10启动。 我尝试将驱动程序加载到两台计算机上、并且出现了相同的启动故障。 如果我尝试更新驱动程序、系统会告诉我该驱动程序是最新的。
器件管理器将 FET 端口显示为 MSP 应用 UART1 (COM6)和 MSP 调试接口(COM5)。 生成的 CDC 端口被列为 Virtual COM Port (CDC)(COM11)(虚拟 COM 端口(CDC)(COM11))、并且由于未启动、因此带有黄色感叹号。
我希望生成的驱动程序作为 USB 端口加载到寄存器中、因为它被分配为 COM11。 但是、当我在 HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\USB 中查找时、我找不到器件。 我发现该器件被放置在\HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\Root\Ports\0000中。 设备管理器将 FET 端口显示为注册表中枚举的 USB 设备。
如果我尝试将0x0300的"示例"PID 用于单个接口 CDC 并生成包含此地址的 INF 文件、我将收到一条错误消息、指出驱动程序与基于 x64的系统不兼容。 我要附加生成的 INF 文件、该文件清楚地显示了一个64位段、并重命名为.txt.e2e.ti.com/.../MSP430_5F00_CDC.txt
请提供任何帮助。
谢谢、
肖恩