This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:提高4mm 玻璃面板的电容式触控灵敏度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613506/msp430fr2633-increase-the-sensitivity-of-capacitive-touch-for-4mm-glass-panel

器件型号:MSP430FR2633

大家好、

我正在从事 MSP430FR2633电容式触控微控制器方面的工作。

我已经使用我们自己设计的电路板开发了电容式触控按钮、滑块的应用、它工作正常。

问题:

当我们在电容式触控按钮上放置薄丙烯酸面板并将其滑块正常工作时 、但当厚度增加时、灵敏度会降低。

现在、我们计划在电容式触控按钮和滑块上放置一个4mm 的玻璃板。如何使其正常工作?

有什么建议吗?

谢谢、

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、
    我们的 CapTIvate 器件可支持高达60mm 的玻璃镀层。
    增加厚度和灵敏度会降低是正常现象。 但我们将使用4mm 的玻璃板、效果很好。
    我们有一个用于调整 CapTIvate 性能的 GUI。 www.ti.com/.../MSPCAPTDSNCTR
    如何使用 GUI、您可以访问此链接 software-dl.ti.com/.../ch_designcenter.html

    另外一点、PCB 布局也对触摸性能有很大影响。 您还可以通过上面的链接找到详细信息。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好、Cash、

       感谢您的回复。

       我们一定会使用设计中心尝试它、并尝试提高灵敏度。

    此致、

    Sanath Rai

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、
    是否有任何进展?
    如果您没有其他问题、请单击"Verify answer"按钮。 谢谢!

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    很抱歉耽误你的回答。

    我已经提高了软件的灵敏度、我们可以看到显著的改进。我将进一步处理它。

    感谢您的支持。

    此致、

    Sanath Rai