This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:与 MSP432P401R 微控制器相关的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610594/msp432p401r-issue-related-with-msp432p401r-microcontroller

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP432WAREMSP432P401M

您好!

       我正在使用 MSP432P401R 控制器。我想切换  MSP432P401R 控制器的端口引脚 p1.1。我从 MSP432ware 获取了示例代码、但在调试后会生成错误"目标上发生复位"、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suvarna、

    您使用的是什么 LaunchPad? 是红色还是黑色?

    如果您对某个示例进行了修改、您能告诉我您正在使用/共享您的代码的哪个示例吗?

    另请注意、我们不再积极支持 MSP432ware、并已将所有该软件、包括该软件的更新迁移到 SimpeleLink MSP432 SDK 中。 MSP432Ware 具备的所有功能以及更多软件、可实现更多功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下示例、您可以使用该示例切换 P1.1。 您只需将"GPIO_PIN0"更改为"GPIO_PIN1"
    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经在该网站上获取代码并修改了代码。 在调试"目标上发生复位"后、生成了此错误。因此、请查找附件和 e2e.ti.com/.../toggle-code.docxtellMe 我可以执行的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      当我调试程序时、控制台上会出现以下错误、

    Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成
    Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器
    Cortex_M4_0:警告  :当器件处于低功耗模式时,调试器无法检测到 MSP432P401M 上的断点。
                            在调试期间单击暂停按钮以检查器件是否保持在断点处。
    Cortex_M4_0:闪存编程器:擦除主存储器
    Cortex_M4_0:闪存编程器:将1976字节写入闪存0x00000000


    那么、请告诉我可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在这个网站上获取代码并修改了代码。在调试后、"在目标上发生复位"生成了这个错误。所以、请找到附件并告诉我我可以做什么?e2e.ti.com/.../1376.toggle-code.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suvarna、

    我刚刚使用 CCS7.2在 Rev 2.0 (红色) LaunchPad 上运行了您的代码、没有任何问题。 我确实将延迟更改为超过20000个周期的环路延迟、这样我就可以看到 LED 闪烁、但仅此而已。 我将其更改为200000。

    此外,控制台中收到的消息不是错误。 它只是让您知道、如果您进入低功耗模式、调试器将无法检测您是否已达到断点、并要求您在 LPM 模式下点击暂停、以查看您是否在调试模式下已达到断点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、由于不活动、我将关闭该线程。 要重新打开此主题、只需在此处发布即可。 如果您有与此主题无关的另一个问题、请启动新主题。 谢谢!