This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2231:MSP430G2231

Guru**** 2586605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610183/ccs-msp430g2231-msp430g2231

器件型号:MSP430G2231

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在调试会话期间使用 Memory View / Memory Browser 来手动更改存储器的 INFOA 部分中的值。

我可以通过这种方式轻松修改 INFOB、C、D 存储器。

我明白 INFOA 是专门锁定的、我尝试了:

-将 Code Composer 设置为"擦除主、信息和受保护的信息存储器"-此操作将 INFOA 设置为所有 FFFF 的... 我想这很好、但它仍然不会让我更改这些值中的任何一个。

我已经手动进入 MSP 寄存器并尝试切换 LOCKA 位,但软件似乎只是将其切换回。

-我尝试了一种非常粗略的方法,让编译器使用以下代码填充此区域:

#pragma LOCATION (preserve_CAL、0x10FE)
const unsigned int preserve_CAL = 0x86A7;//需要手动写下来并在此处传输校准值

那么、我怎么做呢?

理想情况下、我现在只想手动编辑 INFOA 中的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您提到过尝试切换 LOCKA 位、但您是否通过在 FCTL3中向其写入1来进行切换? 请从用户指南的第7.2.1节和第7.4.3节注意、写入0无效。 代码示例 msp430g2xx1_DCO_flashcal.c 实际上演示了对 INFOA 的写入、请将其用作参考。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过向它写入1来确认我正在切换 LOCKA 位。  

    这似乎是 CCS 工具本身的一个问题、它只是不允许对 INFOA 进行编辑(如果在工具中设置了选项、它很乐意将其擦除)。

    我已经放弃了这个、并正在解决这个问题。

    因此,我认为它已经结束。