This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:SPI 引导加载程序

Guru**** 2583065 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611391/msp430g2755-spi-bootloader

器件型号:MSP430G2755
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955

尊敬的团队:

我的客户希望在 他们的新项目上使用 MSP430G2755、他们询问我们是否有用于此器件的 SPI 引导加载程序。

我们是否为此器件提供了 QuadSPI 功能?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    MSP430G2755仅支持 UART BSL、但客户可以在主存储器中创建 SPI 引导加载程序。

    详情请参阅 MSPBoot: www.ti.com/.../slaa600b

    此致
    Kc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    我们是否有用于 MSP430G2955的 MSPBoost 项目或为 MSPBoot 编译的任何内存映射?

    此致、

    Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KC:

    您是否了解过这一点?

    此致、

    Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caglar、

    很抱歉、对于延迟响应、MSP430G2955不存在工程、但 G2553_SPI 工程、您可以按照 MSPBOOT 应用手册的指南将其移植到 MSP430G2955。 通过"生成链接器文件"、它能够为 MSP430G2955生成 CMD 文件。

    此致
    Kc