This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:采用&quot 的 MSP430F5528源代码;采用 BLE 连接&quot 的手指夹式脉动式血氧计参考设计;

Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, AFE4400, MSP430FG437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612701/msp430f5528-source-code-for-msp430f5528-in-pulse-oximeter-via-finger-clip-reference-design-with-ble-connectivity

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: AFE4400MSP430FG437

大家好、我是 MCU 编程的初学者。 现在、我有兴趣参加 TI 提供的名为"支持 BLE 连接的手指夹式脉动式血氧计参考设计"的设计培训。对于初级人员来说、很难开始对 MCU 进行编程、是否有人在该设计中使用了 MSP430F5528的代码? 如何申请?  

感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您是较新的 MCU 编程人员、这会有点困难。
    您可以在登录此网站 www.ti.com/.../tida010.pdf 后下载此设计的代码
    但我们无法应用该板、因为它显示"仅为测试和性能验证而开发的完全组装的板(如上所示)、不可出售。"

    您可以应用 MSP430 Launchpad 并首先从代码示例中学习。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢先生的建议。 但我已经为您建议从链接下载的软件进行了欺骗。 邮件中仅包含软件"TI Health Hub"、不包含代码。
    也许代码应该由您自己执行?
    还有一个问题 SIR,在使用 AFE 4400之前,是否需要对其进行编程?
    我能否只编辑我在低功耗脉动式血氧计和 EKG 参考设计中找到的一些 MCU 编程代码?
    谢谢。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我刚才应用了代码。 在我获取代码后、我将为您检查代码。  

    AFE4400是一个类比部分。 它不需要编程。 AFE4400使用 SPI 接口与 MSP430F5528进行通信。 所有代码都应在 MSP430F5528中完成。

    低功耗脉动式血氧计和 EKG 参考设计基于 MSP430FG437。 FG437和 F5528之间存在一些差异。 如果您只是想在 FG437上使用该代码、这是可以的。

    欢迎成为程序员!

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,感谢你的善意。 如果 SIR 先生收到了密码,请给我发送。 我对 MCU 编程感到兴奋和兴奋。 感谢先生的建议。
    此致、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    当然。 我会在收到时发送给您。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在查看基本的脉动式血氧计参考设计,并且考虑到您刚刚开始,请考虑查看此设计

    www.ti.com/.../TIDM-EKG-PULSE

    这是一个可从 Olimex 在线购买的参考板、源代码和应用程序可从上面的链接中获得。 这是一个基于 MSP430FG437的设计、由于您刚刚开始、因此它应该非常有用

    谢谢
    Nishant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。 我之前已经找到了这个应用、现在我正在尝试根据 MSP430FG437的代码为 MSP430F5528编写代码。

    此致、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我很高兴。

    如果您没有其他问题、请单击"Verify answer"按钮。 谢谢!

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    您是否获得了 MSP430F5528的代码? 如果你得到了,你能给我一个吗?
    谢谢。
    此致、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉、我没有获得此设计的源代码。

    如果您想了解如何对 MSP430进行编码、可以从代码示例开始。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我可以问你一个问题吗?
    如何在 msp430f5528上切换 DAC?
    例如

    IF (((DAC12_0CTL 和 DAC12OPS))) //演示板中启用了 D2

    //立即启用可视
    // LED、以留出时间
    //互阻抗放大器以实现稳定
    DAC12_0CTL &=~DAC12ENC;
    P2OUT &=~BIT3; //打开 D3的源
    DAC12_0CTL &=~DAC12OPS; //禁用 IR LED,启用可见 LED
    DAC12_0CTL |= DAC12ENC;
    DAC12_0DAT = VS_LED_LEVEL;
    DAC12_1DAT = VS_dc_offset; //加载运算放大器失调电压值以查看
    P2OUT |= BIT2;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    MSP430F5528中没有 DAC。 但 MSP430FG437中有一个 DAC。
    如果您想将 DAC 与 MSP430F5528搭配使用、则必须添加外部 DAC。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cash Hao:
    AFE4400是否被视为 ms430f5528的 DAC?

    此致、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    否 AFE4400不是 DAC、而是传感器。 AFE4400通过 SPI 端口与 MSP430F5528通信。
    您可以配置 AFE4400并从中获取结果。

    此致、
    现金 Hao