This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5342:从预编译库迁移引脚分配

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611898/ccs-msp430f5342-migrating-pin-assignment-from-pre-compiled-library

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的一位客户尝试将 Sigfox 库从 MSP430F5529迁移到 MSP430F5342、但他们需要迁移 SPI CS 引脚、修改 SPI 的函数位于由 Sigfox 提供的预编译库中。 是否可以修改引脚分配、或者是否需要源代码?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题正在脱机处理。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    若要回答原始问题、需要使用库的源代码来修改引脚分配。

    谢谢、
    Antonio