This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2619S-HT:MSP430F2619S 引导加载程序… 帮助?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT, MSPBSL, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612070/ccs-msp430f2619s-ht-msp430f2619s-bootloader-help

器件型号:MSP430F2619S-HT
主题中讨论的其他器件: MSPBSLMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我查看了有关 MSP430F2619S 中引导加载程序使用的文档。 我知道它是 P11和 P22上的 UART、但文档 SLAU319n 尚不清楚、表1中未包含430F2619。 我找不到适用于此器件的示例代码或工具。

我在 CCS7上

可以帮帮我吗?  

祝你一切顺利

R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    MSP430F2619S-HT 在 SLAU319的表1的 F2xx 列中表示:

    TI 还提供 BSLDEMO 或 MSPBSL 库、以帮助在此器件上使用 BSL。 如果您有任何疑问、请告诉我。 BSLDEMO 可在此 下载中的弃用文件夹中找到

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLAU319的表21也显示了 F2619。  另请注意、BSLDEMO2可以也可以不为 芯片/RST 和测试引脚上的特殊信号序列在 DTR 和 RTS 上提供正确的极性、如部分1.3所示。  假设您使用的是第4节中所示的电路、但使用 USB 转串行适配器、我 发现 RTS 正确、但 DTR 极性错误。  因此、我修改了 BSLDEMO2以添加选项来反转 DTR 线路。  如果您需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您是否仍然需要有关此问题的帮助?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我看到您的答复要求提供有关 MSP-FET 的信息。 目前、我们的供应非常有限、但如果您在 TI 系统中有订单、则在订单处理完毕并准备发货时、您将收到一封电子邮件。 遗憾的是、由于高需求、我无法为您提供电子邮件何时送达的时间范围。 我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Caleb Overbay