This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG:错误15 VIO 过低

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611170/msp-gang-msp-gang-error-15-vtio-is-too-low

器件型号:MSP-GANG

尊敬的团队:

我在生产工厂使用 MSP-GANG 编程器。 直到现在、它仍然工作正常、在对目标板进行编程时显示错误15。 我已经学习了 MSP-GANG 的 SLAU358M 文档、了解到该错误与 MSP-GANG 固件有关、请参阅第48页。 如何解决此问题?

谢谢

此致、

Amit Deswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我建议查看之前用户遇到类似问题的 E2E 主题帖。 查看这些问题、并告诉我它们是否能解决您的问题:

    e2e.ti.com/.../339202
    e2e.ti.com/.../432757

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    之前的 E2E 主题能够回答您的问题吗?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我们已经订购了新的 Gang 编程器、我们的生产已停止、因此不想浪费时间。 无论怎样、我们现在都将考虑实施您的建议。 谢谢

    此致、
    Amit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    请随时更新我的信息、如果您有任何问题、请告知我。

    此致
    Caleb Overbay