This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:仿真器的首次初始化步骤?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609097/ccs-msp-exp430g2-first-time-initialization-steps-of-emulator

器件型号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在开发一个实现与 MSP-EXP430G2 Launchpad 上相同电路的电路板。 我刚刚从制造厂获得了电路板、并且与仿真器通信时遇到了问题。 这是第一次使用此板。 当我尝试在 CCS 中运行调试器时、出现错误消息"No USB FET Found"、并且在某些情况下、计算机显示无法识别最新的 USB 器件。 我想知道我是否需要采取任何首次步骤来纠正这一问题。 我们是否需要刷写仿真器? 感谢您对此提供的帮助。

谢谢、

Jake Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    MSP-EXP430G2 lanchpad 不应存在任何初始步骤。 您可能只需要在开始编程时上传仿真器的固件。  

    对于您的错误消息"未找到 USB FET "、它显示您的固定焊盘可能未正确通电或连接。 请进行以下检查:

    1.检查 launchpad 上的 PWR LED (LED0)以确认电路板已通电。 如果没有、您可能需要检查 LaunchPad 的电源。 可能是使用电缆损坏或 PC 上的 USB 接口断电。 或者 launchpad 上的电源电路已断开、您应该更换一个新的 launchpad。

    2.检查您的计算机管理->端口(COM & LPT)以确认是否有一个名为 MSP430 Application UART 的端口? 如果没有、您可能需要更换 PC 的 USB 接口或新的 USB 电缆。

    3.如果前两项检查正常、您可能需要连接 J3上的跳线并尝试对板载 G2553器件进行编程、以检查仿真器是否工作正常。

    BTW、LaunchPad 是新的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Wei、

    我们不使用 LaunchPad。 相反、我正在使用的参考设计板实现了与 MSP-EXP430G2上相同的电路和部件、但组件直接安装在电路板上。 这是制造后首次使用此板。 收到的错误消息显示"Error Initializing Emulator: No USB FET was found (错误初始化仿真器:未找到 USB FET)"。 那么、我的问题是、我们是否需要刷写代码或上传固件以便在首次使用时初始化仿真器? 如果是、是否有资源可以帮助我解决此问题?

    我已经检查以确保电路板上的所有 IC 都能通电。 此外、当我将实际的 Launchpad 插入计算机时、LaunchPad 会在设备管理器中被识别并可进行编程。 感谢您对此提供的帮助。

    谢谢、
    Jake Smith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    很抱歉对您的问题有误解。 当然、它应该在一个新的 eZ430_Emulator 板上有固件来与 PC IED 通信。 Launchpad 上的所有 eZ430_Emulator 均已预编程。

    我可以在 eZ430  仿真器上找到带有固件的 eZ430仿真器升级页面(processors.wiki.ti.com/.../EZ430_Emulator_Upgrade 您可能需要将固件下载到电路板。

    请阅读页面上的说明、您可能需要使用 Chronos 仿真器固件 来支持最新器件。

    我没有机会在我的身边尝试它。 如果您在尝试后有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    您的问题是否已得到解决? 我早就听说过您、我将在我们的系统跟踪矩阵中关闭此主题、当您回来时、您仍然可以在此处发布消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wei、

    虽然我们无法将固件刷写到仿真器中、但我们能够找到另一种方法来对板载 MSP430进行编程和通信。 感谢你的帮助。

    谢谢、

    Jake Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    听起来不错。 如果您有任何疑问、请返回 E2E 论坛。