主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我正在使用我的板(MCU 是 MSP430F5529)通过 USB 读取闪存数据。 此闪存由 USCI_B1_SPI 与 MSP430F5529进行通信。
首先、我确定只有 FLASH_task 时才可以运行闪存、只有 USB_task 时、通过 USB 可以与 PC 通信。 但是、启用这两个任务后、我无法在 PC 的设备管理器中找到 USB 设备。
其次、我在 器件文件(*。h 和*。c)中配置了 SPI 和 USB。
为什么?
以下*。zip 是我的代码。
e2e.ti.com/.../usbserialdevice_5F00_MSP_5F00_EXP430F5529lP.zip
警告:4MHz XT2已更改为24MHz。
此致、
Gilbert