This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:芯片编程

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSPBSL, MSP430F6779A, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607588/msp430f6779a-chip-programming

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPMSPBSLCC1310

您好!

我们 使用 MSP430F6779AIPZ 进行使用 CCS 的计量开发。 我们没有将任何开发套件用于我们的活动、并且计划使用原型。 如何对目标进行编程? 有哪些工具可用于闪存? 我们计划有2个选项1。 JTAG 2. 使用 UART。 是否有任何特定应用可用于使用 UART 对芯片进行编程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有出厂预加载的 UART BSL、因此任何 USB/UART 桥接芯片都可以正常工作以进行闪存。 例如...

    http://www.ebay.com/itm/311573064343

    BSL Scripter 可用于 PC 端...

    http://www.ti.com/lit/slau655

    该器件还可以通过 SBW 的 eZ-FET Lite 板载(开源和可更新)与任何 TI LP 进行闪存(调试和)。 例如、5529 LP...

    http://www.ti.com/tool/msp-exp430f5529lp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    我们似乎无法使用普通 USB 转 TTL 转换器连接目标 UART BSL、以便使用 BSL Scripter 应用程序从 PC 升级固件? 。 使用 UART 进行固件更新需要任何特定的 JTAG?

    如果使用 MSP-EXP430F5529LP,我们如何使用 UART 升级目标设备。 是否有任何可用的引脚连接图

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 SBW (LP eZ-FET Lite)进行刷写仅使用目标器件(共享 VCC / GND)上的测试和复位引脚进行刷写、而不使用 UART。
    BSL 使用测试和复位引脚进行 BSL 进入序列、并使用 TX/RX (与计时器相关的引脚、而非硬件 UART)进行闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    脚本编写器应用程序是否是免费软件和可下载的? 在链接 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 中,“Windows 版和 MSP432 BSL Scripter (包括 MSP430 1xx/2xx/4xx 器件的 BSLDEMO)”已损坏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是开源的、下载 for WIN (对我来说)运行正常...

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_Scripter/latest/exports/MSPBSL_Scripter_win.zip

    在 ZIP 内有一些为6xx UART BSL 准备的脚本示例...

    MSPBSL_Scripter_win\ScriptExamples\6xx_UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    可以下载 Linux 压缩文件。 这可能是防火墙问题、需要与 admin 进行检查。

    感谢您的宝贵支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有一个 Launchpad cc1310开发套件。 我能否将其用作 JTAG 来对芯片 MSP430F6779A 进行闪存/编程

    谢谢你