This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:开箱即用的 GUI 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610318/msp-exp430fr5994-out-of-box-gui-problem

器件型号:MSP-EXP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

你(们)好

我在´m 生态系统中是新的、开箱即用时遇到问题。

我已安装 CCS v7和驱动程序。 我调试了开箱即用的 main.c 但是、当我´执行 OutOfBox_MSP430FR5994_GUI 时、某些功能无法正常工作、因为我单击"Connect"按钮、但它未连接。 它保持"连接..." 永远。

感谢你的帮助。

Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marcos、

    是否在器件插入后才尝试启动 GUI? 使用 Windows 初始化设备后,您应该能够启动 GUI 并点击“连接”。 它应该扫描串行帖子。 完成此操作后、请确保在设备管理器中选择标记为 MSP Application UART wiht.的串行端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我做到了。 n´t 应用程序 UART1出现在 Divece Manager 中、我可以在 CCS 中进行调试、但当我运行 GUI 并按连接按钮时、它会保持连接、并且我无法选择正确的 COM 端口。

    感谢你能抽出时间。

    Marcos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马科斯

    您是否在电路板顶部组装了所有跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题? 由于没有响应、此主题将很快关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我是关注代码的。

    我修复了卸载版本7.2和安装6.2的问题。 现在它起作用了。

    谢谢你。

    Marcos。