This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:"无法设置器件 Vcc、"可用的补救措施?

Guru**** 2382830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET, MSP430F6659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609801/ccs-msp-fet-could-not-set-device-vcc-remedies-available

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP430F6659

工具/软件:Code Composer Studio

客户将 MSP-FET 与 Launchpad 搭配使用以实现 MSP430F5529。 他不断收到错误消息"无法设置设备 Vcc"。 所有连接看起来都正确、引脚电压为3.3V。是否有任何建议? 我正在远程工作、下周没有太多资源。

最棒的

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    MSP430F5529的 Launchpad 具有板载 eZ-FET。 为什么要将 MSP-FET 与 LP 搭配使用?

    如何将 MSP-FET 与 MSP430F5529 Launchpad 连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    除了 Wei 所问的问题之外、您能告诉我 MSP-FET 背面的序列号是什么、最近是否获得了该序列号? 此外、使用的是哪个版本的 CCS? 我将尝试将其与上周在 E2E 上出现的另一个问题进行比较。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一个问题、客户关注此 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../Connecting_MSP-FET_to_F5529_USB_LaunchPad MSP-FET 至‘F5529 LaunchPad&tisearch=Search-EN-Everything

    我将跟进 MSP-FET 上的序列号。

    在软件方面、我知道:

    Microsoft Window 7 Enterprise 上的 CCS v6.2.0和 v7.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、客户在将 MSP-FET 连接到 MSP-TS430PN80A-MSP430F532x 80引脚目标板时也会遇到相同的错误。

    MSP-FET 序列号:
    1705001A1W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Akash Gondalia"]他不断收到错误消息"Could not set device Vcc"。论坛上有许多有关该错误的报告、但未看到导致该错误的原因的明确说明。

    我认为、该错误可能在 CCS 首次尝试与 MSP-FET 通信时发生、因此可能是 PC 和 MSP-FET 之间 USB 通信出现问题的迹象。 例如:

    a)  v3.3.1.3的 MSP 调试堆栈发行说明修复了一个问题、即当 COM 端口被操作系统阻止时、出现"无法设置器件 Vcc"。

    b) https://users.wpi.edu/~ndemarinis/ece2049/e16/vm_setup.html 显示"无法设置器件 Vcc"、这是在虚拟机下使用 CCS 时发生的、在出现错误后会继续重试。

    在 Windows 10下使用 CCS 7.2.0并将 MSP-FET 连接到 MSP430F6659且 MSP-FET 为 API Monitor 供电时、在成功启动调试会话时报告了以下对 MSP430.dll 的初始调用:

    在上面的示例中、 MSP430_GetExtVoltage ()表示没有外部电源(电压= 0、状态= no_EX_power)、MSP430_VCC ()调用将电压设置为 CCS 调试属性中指定的电压。

    [报价用户="Akash Gondalia">是否有任何建议?当  出现"无法设置设备 Vcc"错误时、请客户使用调试服务器日志记录来捕获日志。 这不会阻止错误发生、但有助于分析在启动调试会话时错误发生的时间点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marty、

    根据您的序列号、我相信您正面临以下问题: e2e.ti.com/.../614826

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、
    事实证明、问题是硬件方面的另一个设置问题。 一切都很好。
    关闭此项、并在需要时参考此项。