This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:XMS432P401R 变热

Guru**** 2585165 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614162/msp432p401r-xms432p401r-becomes-hot

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHENERGIA

当连接到 USB 端口并且在一秒内连接到不同的 USB 端口时、Xms432p401r 变热。

请帮我解决、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否确认您使用的是 Launchpad 的哪个版本? 红色还是黑色?? 我们可以尝试运行恢复出厂设置、以确保您的代码不会导致过热。

    是否仍然能够连接到 MSP432 (使用 CCS 或 Uniflash)?

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好大卫杜夫,
    我在 Energia 和 CCS 上都使用 launchpad 红色
    是的、我要在 MSP 上运行代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因此、请按照 www.ti.com/.../slau597 第5章常见问题解答中的说明运行恢复出厂设置(请勿下载任何代码、只需将器件保持在恢复出厂设置状态)。

    然后、如果您仍然遇到过热情况、请告诉我。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批量擦除已执行、但仍然存在问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请给我发送一封包含您的联系信息的私人邮件(您可以单击我的个人资料、然后通过这种方式向我发送一封私人邮件)、我想获得这个板、我将向您发送一个新板。

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法发送私人邮件、因为在您的配置文件中、我找不到任何邮件发送链接、也无法在新邮件中添加收件人
    请向我发送您的电子邮件 ID、以便我可以发送详细信息、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道什么变热了吗?

    您是否连接了任何外设?

    我只会买一个新的板、这个有问题、根据内衣的法律、"如果有疑问、它是脏的"、我再也不会信任它了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    脱机处理时关闭线程。