大家好,我正在尝试模拟 msp430g2553和 OLED 显示屏(由 ssd1306供电)之间的接口,我已经附加了以下代码: 有人能告诉我为什么端口1设置为低电平,即使 PINSEL 函数为 I2C 设置了 p1.6和 p1.7?
#include
/*
0xAE、//显示关闭
0x81、//设置对比度控制寄存器
0x7F、//对比度 Wert 127 ok
0x20、//设置存储器地址模式
0x01、//垂直地址模式
0x21、//设置列地址
0x00、//开始地址0
0x7F、//结束地址127
0x22、//设置页面地址
0x00 //开始地址0
0x07,//结束地址7
0x40,//设置开始行地址0
0xA0,//列地址映射到 SEG0
0xA8,//设置比率
0x3F,//最大
值0xC0,//将 COM 输出扫描方向设置为正常模式
0xD3,//设置显示偏移
0x00,// 0
0x8D,多路复用 //设置电荷泵设置
0x14,//在
0xDA 上,//设置 COM 引脚硬件配置
0x12,//替代+禁用重映射
0xD5,//设置显示时钟分频+频率
0x80,//除以1和中等频率
0xD9,//设置预充电预发布器
0x22,//中等(复位值)
0xDB, //设置 vcomh
0x20,// 0.77 x Vcc
0xA4,//输出跟随 RAM 内容
0xAF //显示 on*/
const unsigned char Init[]={0xAE,0x81,0x20,0x01,0x21,0x00,0x7,0x20
,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
void printC (const unsigned char*数组、unsigned int length){
UCB0CTL1 = UCSWRST;
UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCMST + UCSYNC;// I2C 主模式
UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持 SW 复位
UCB0BR0 = 0x40; //< 100kHz
UCB0I2CSA = 0x3C; //地址
UCB0CTL1 &=~UCSWRST;
IE2 |= UCB0TXIE;//启用 TX 就绪中断
__DISABLE_INTERRUPT ();
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;// I2C TX,启动条件
__bis_register (LPM3_bits + GIE);UCB0+
= UCB0bis_t = UCB0+= UCB0bis += UCTXCC_t;// UPM3+= UCB0+= UCB0BIS_R+寄存器= UCB0+= UCB0+= UCB0+= UCB0BIS_BIT_BIT_CLB = UCB0+
_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);
}
UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
IE2 &=~UCB0TXIE;
}
void prints (void){
UCB0CTL1 = UCSWRST;
UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCMST + UCSYNC;// I2C 主模式
UCB0CTL1 = UCSBREL_2 + UCSWRST
;使用0x40 SW /复位 //< 100kHz
UCB0I2CSA = 0x3C; //地址
UCB0CTL1 &=~UCSWRST;
IE2 |= UCB0TXIE;//启用 TX 就绪中断
__DISABLE_INTERRUPT ();
UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;// I2C TX,开始条件
__bis_register (LPM3_bits + GIE);UCB0CTL
+ UCTL void + UCTL = UCTL void + UCTL (void);// I2C TX void + UCB0CCTRI + UCTL = UCTL = UCTL = UCTL = UCTL + UCTL void + UCTL = UCTL = UCTL void + UCTL void + UCTL = UCTL = UCTL = UCT
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
DCOCTL = CALDCO_8MHZ;//DCO 设置= 8MHz
BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;//DCO 设置= 8MHz
//为 I2C 配置引脚
P1SEL |= BIT6 + BIT7; //引脚初始化
P1SEL2 |= BIT6 + BIT7; //引脚初始化
printC (Init、31);
_delay_cycles (8000000);
printC (Mod、1);
/*
prints();
UCB0TXBUF = 0x00;
_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);
unsigned int i;
对于(i = 500;i > 0;i--){
printD (0xFF);
printD (0x00);
}
Printe();*/
while (1);
}
// USCI_B0数据 ISR
#pragma vector = USCIAB0TX_vector
__interrupt void USCIAB0TX_ISR (void){
IFG2 &&=~UCB0TXIFG;
__BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS); //唤醒主代码
}