This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:采用 MSP430G2553的4x4键盘和16x2 LCD

Guru**** 2536870 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612335/ccs-msp430g2553-4x4-keypad-and-16x2-lcd-with-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想做一个业余项目、我想连接一个4x4键盘和一个带有 msp430g2553的 a16X2 LCD。它应该显示 LCD 键盘上的数字和特殊符号、我找不到任何好的资源、从开始、 任何人都可以帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepanshu、您好!
    以下是 msp430g2553的数据表和用户指南、
    www.ti.com/.../msp430g2553.pdf
    www.ti.com/.../slau144j.pdf

    如果您正在寻找编码资源、请根据您的应用进行选择。 您可以在此处找到它们。 http://energia.nu/
    一个16*2 LCD 示例: github.com/.../Display.ino
    您可以下载并使用头文件。

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepanshu、您好!
    您是否获得了资源? 您是否需要进一步的帮助?
    如果一切都正确、请单击"验证答案"按钮。 谢谢!

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在此处查看:

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我得到了资源,他们非常乐于助人,谢谢!!