This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F447:2.4英寸 TFT LCD 接口

Guru**** 2512555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612473/msp430f447-2-4inch-tft-lcd-interface

器件型号:MSP430F447

你(们)好

我计划将 mcufriend 的驱动程序(il9341)的2.4 TFT LCD 连接到 MSP430。 请务必分享其流程、因为我没有获得任何用于连接 LCD 的数据表和正确代码

相关信息

SENTHIL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    很抱歉、我们实际上没有您正在使用的 LCD 驱动器(ILI9341)的应用手册或代码示例。

    但我有一些建议可能会帮助您进行设计。

    阅读 LCD 驱动器(ILI9341)的数据表

    2.确定要使用哪种接口

    请查看 MSP430F47的数据表和该接口的代码示例

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、现货好;

    感谢您的回答

    我需要知道我是否可以使用 MSP430来连接触摸 LCD

    因为它仅适用于 Arduino IT 支持

    相关信息
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    我们的 MSP430绝对可以连接触摸 LCD。 但您可能会比使用 Arduino 花费更多的精力进行编码。
    因为它们可能已经具有用于连接该触摸 LCD 的源代码。

    如果您在寻找触控技术的更好性能、我们的 CapTIvate 可以满足您的要求。
    www.ti.com/captivate

    此致、
    现金 Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    您还有关于 MSP430的其他问题吗? 如果没有、请单击"验证答案"按钮。 谢谢!

    此致、

    现金 Hao