This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:BSL 实现

Guru**** 2638465 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611156/msp430g2744-bsl-implementation

器件型号:MSP430G2744

MSP430G2744中 BSL 实现的具体细节是什么?  

在用户指南 SLAU319N (MSP430闪存器件引导加载程序)中、第1.2节中有一个表格汇总了按 MSP 系列分类的 BSL 操作。  遗憾的是、"G2xx4"系列缺失。  "G2xx4"似乎与"G2xx3"相同、但我需要进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的319版本中、G2xx4如表22所示、并使用 BSL v2.02。  这不同于 G2xx3、即 v2.03。  但关于第1.2节中的表、我认为它几乎必须是 G2xx3列、因为它可能唯一的另一列根本没有 BSL、我们知道这是错误的。  但我相信 TI 员工很快会做出裁决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George -感谢您的回答。  我认为您是对的;让我们看看 TI 的说法...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    乔治是正确的。 G2xx4 BSL 特性与表1中的 G2xx3列匹配。 可以在表22中找到 BSL 版本之间的确切差异。 如果您有任何其他问题、请随时提问!

    此致、
    Caleb Overbay