This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:使用 FET 工具进行调试时、Code Composer 被冻结

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2110, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613413/ccs-msp-fet-code-composer-frozen-when-debugging-with-fet-tool

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2110MSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 MSP-FET 闪存仿真工具在 PCB 上对 msp430FR2110进行编程。 当我尝试在 code composer 中运行调试函数时、器件配置窗口永远不会超过"加载调试器"。 我已使程序运行15分钟、窗口仍保持相同的进度。 我已经多次强制退出 CCS、现在 FET 不会从其 VCC 输出3.3V 电压。  我的 FET 工具是否损坏? 为什么 Code Composer 无法配置调试器?   窗口的屏幕截图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在 CCSv7上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neville、
    您是否有可能通过 USB 集线器连接到 MSP-FET? 在这种情况下、我看到了您之前描述的错误。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    USB 集线器是指标准 USB B 型电缆吗? 我使用 USB 类型 B 转类型 A 电缆将 FET 工具连接到 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想到的是外部 USB 集线器、如下所示:
    www.newegg.com/.../ID-26
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我明白了。 我没有使用外部 USB 集线器。 此外、我现在还在尝试使用来自 msp430FR2311 Launchpad 的 eZ-FET 进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将把您的帖子移至 MSP 论坛。 那里最熟悉 FET 的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neville、

    使用 eZ-FET 是否解决了您的问题、或者您在调试时仍有困难?

    此致、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    使用 eZ-FET 确实解决了我的问题。 目前为止、我能够使用 Launchpad 进行编程。  但是、我仍然认为我的 MSP FET 工具已损坏、因为它仅向外发送0.5V 而不是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neville、

    很高兴听到 eZ-FET 解决了您的问题。 至于 MSP-FET 问题、您能否提供 FET 的序列号?

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、

    序列号为140100294。 此外、我还记得、在 Code Composer 运行时、由于软件冻结、因此强制退出 code composer 并拔下 FET 工具。

    谢谢。