This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:制作低功耗开关输入电路的一些方法是什么?

Guru**** 2619485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608705/msp430fr2311-what-are-some-ways-to-make-a-low-power-switch-input-circuit

器件型号:MSP430FR2311

您好!

  我想使用 MSP430来监控连接到门的开关的状态、但我很难找到在开关的打开和关闭状态下都具有低功耗的电路。  

  到目前为止、我已经尝试了一个 SPST 簧片开关、并让开关从 VCC 变为引脚 P1.0、同时在线连接1k 电阻器并启用内部下拉电阻。  我已编写代码将 MSP430放入 LPM4并启用端口1的中断、以记录开关状态变化的事件。  只要开关打开、我就测量1uA 的电流、一切都很好。  但是、当我关闭开关时、功耗将上升到100uA、直到开关再次打开。

  开关的开路和闭合状态是否都能让我实现低功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用 SPDT 开关吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直没有听到您的声音、我将在我们的跟踪矩阵中关闭此线程。 您回来后仍可以在此处发送消息。