This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:ADC 1.5V 基准电流消耗

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614157/msp430fr2433-adc-1-5-v-reference-current-consumption

器件型号:MSP430FR2433

您好!

用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/slau445 指定了 ADC 基准电流可在数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2433.pdf 中找到 、但数据表不包含此类信息。

是否有人知道1.5V 基准实际使用了多少电流? ADC 基准缓冲器如何?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂安、

    我同意数据表中对此不清楚。 我将与设计团队合作、在这里得到澄清、以便获得正式答案。 根据我的理解、1.5V 基准是 PMM 的一部分。 具体而言、它似乎脱离了内核 LDO、因此它的电流贡献等于内核 LDO 电流。 我在这里的最佳猜测是 LPM3电流值、因为内核仍然处于开启状态、没有其他任何东西。 因此、它应该小于2uA、但可能更接近1-1.5uA。 当然、这只是一个猜测、我们需要设计团队确认准确的数字。 不过、这可能需要一些时间。