This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:如何在 Windows 7中编辑 TI RTOS 提供的预编译库文件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614169/rtos-msp432p401r-how-to-edit-precompiled-library-files-provided-by-ti-rtos-in-windows-7

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在 launchpad 上使用了针对 ADC 的 TI RTOS 示例、并观察到了与提供给 ADC 引脚的输入电压的偏差。  对于1.65V 的输入电压、它将发送1.06V 的输出。  

基准电压为2.5V、分辨率为14位。 因此、我想打开使用 TI-RTOS ADC 示例代码的预编译驱动程序文件。 请建议如何在 Windows 7中打开此文件进行编辑?