This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432的外部基准电压

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612043/external-reference-voltage-for-msp432

主题中讨论的其他器件:TPS63020、 MSP432P401R

我可以将 TPS63020开关稳压器的输出(3.3V) 用作 msp432的外部基准电压、还是应该 为此使用专用 LDO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    您提到了"基准电压"、因此我假设您是指 MSP432 ADC?
    如果是、则可以这样做。

    请记住、如果您计划使用不同的电源轨(DVcc)为器件供电、则该器件具有 MSP432P401R 数据表中定义的"绝对最大额定值"参数、其中 MCU 和 DVcc 上任何引脚之间的差值不得高于300mV。

    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    感谢您的响应、是的、我想从 TPS63020降压-升压转换器(3.3V)的输出中为 Msp432提供 Dvcc、AVCC 和外部基准。 它是一个良好的设计、还是应该使用单独的 LDO 为 Msp432提供基准电压。 由于我使用 ADC 来检测桥接电路的输出、因此我不希望 ADC 读数因开关稳压器输出中的纹波而出现波动。
    期待您的回复。

    谢谢
    Vishal Kakade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    如果我想使用铁氧体磁珠进行 analo 和数字隔离、我应该将铁氧体磁珠放在哪里?
    它是否应该位于开关稳压器的输出端? 还是介于数字(VCC 和接地)和模拟(VCC 和接地)之间?

    此致
    Vishal