This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:数据表中包含计算最大采样率公式的页面是什么。

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614158/msp430fr5994-what-is-the-page-in-the-datasheet-with-a-formula-to-calculate-the-maximum-sampling-rate

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

我想使用我的新微控制器进行测试、  

我想使用12位 ADC 通道对54kHz 超声波信号进行采样、我希望 在 MATLAB 中重建信号以进行信号处理。(非实时)

是否有人编程了一个可以 使用该输入频率重现模拟信号的应用?

之后、我将通过串行端口以9600、8字节、一个停止位且无奇偶校验的波特率发送信息。  

我是否需要  DSP 来获得最佳质量的数字化信号?

提前感谢您、