This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP432P401R:Linux 支持包

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613858/linux-msp432p401r-linux-support-package

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Linux

以前有适用于 msp432的 Linux 支持包。

在《适用于 SimpleLink MSP432微 控制器的 GCC ARM 嵌入式工具链》文档 SLAU688B 的修订版副本中、它讨论了 MSP432软件 GCC 支持独立包、并提及以下内容:

msp432-gcc-x.x.x.x-linux-x64-support-package-installer.run

msp432-gcc-support-files.zip

我以前能够找到这些文件、但不再找到。

它的当前状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此软件包将不再受支持、我们正在请求用户迁移到 SDK。 您可以在此处找到最新的:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris Sterzik"]您好、
    此软件包将不再受支持、我们正在请求用户迁移到 SDK。 您可以在此处找到最新的:

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、
    Chris

    [/报价]

    感谢您的链接。

    CCS 页面或 MSP432开发工具页面上过去有类似的链接。  但现在没有任何东西。

    很难找到 GCC 支持文件(上述链接指向的文件)。  例如 我进行了许多不同的搜索、但从未找到它。

    在给定链接的情况下、我精心制作了一个搜索"ti msp432 Linux 支持包"、找到了它。  "TI msp432-gcc"也会找到它。

    SLAU688B、《适用于 SimpleLink MSP432微控制器的 GCC ARM 嵌入式工具链》、2017年3月提到了这些封装、但指向 TI SimpleLink MSP432 MCU 网站、在该网站中找不到有关 GCC 支持封装的任何信息。

    您可以修复此问题吗?