This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-CAPT-FR2633:CapTIvateDesignCenter 1.50.00.00中的 DesignCenter.projectspec 出错

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613978/msp-capt-fr2633-errors-with-the-designcenter-projectspec-in-captivatedesigncenter-1-50-00-00

器件型号:MSP-CAPT-FR2633

您好!

我一直在帮助尝试将 DesignCenter 项目(通过 DesignCenter.projectspec)导入 CCS 时遇到错误的客户

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/612196

确定问题与 DesignCenter.projectspec 文件有关(可在.\ti\MSP\capTIvateDesignCenter_1.5.0.00.00\capTIvateDesignCenter\deviceconfig \SourceTemplates 中找到)。 它不是有效的 projectspec 文件、因为" "。 我的一位同事猜测、这些令牌应该在生成此 projectspec 期间进行扩展、但它失败了、而 projectspec 是使用未扩展的令牌生成的、因此问题出在这里。

我的问题是、该 projectspec 是否应该导入到 CCS 中。 如果是、则该文件看起来无效。


谢谢

Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    感谢您将此事提请我们注意。 我邀请了一位 CapTIvate 设计中心专家来帮助调查。

    编辑:客户应从以下位置之一导入其项目:

    首选:C:\Users\[此处为用户名]\CapTIvateDesignCenter_1_50_00_00\CapTIvateDesignCenterWorkspace\codeSizeOptimiz_OneButton

    可选:C:\ti\MSP\CapTIvateDesignCenter_1.5.0.00.00\CapTIvateDesignCenter\example_projects\CapTIvateDesignCenterWorkspace\codeSizeOptimiz_OneButton

    从这些位置中的任何一个导入到 CCS v7.2都没有任何问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从这些位置导入也没有问题。 问题出在 DesignCenter.projectspec 上。 客户只需转到安装文件夹的根位置、并尝试导入 CCS 检测到的所有内容。 也许这是一个不打算导入 CCS 的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、他们不应尝试将其导入 CCS、因为它仅用于设计中心。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ryan Brown1"]是的、他们不应尝试将其导入 CCS、因为它仅用于设计中心。

    Ryan 回答正确。  这只是一个模板文件、由 CapTIvate 设计中心用于生成特定于用户配置的启动项目。

    如果您不熟悉为设计创建 CapTIvate 设计中心项目并使用该项目生成启动版 CCS 项目的过程、请观看此培训讲座:

    此致、
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 感谢 Ryan 和 Walter!