请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP、 MSP430USBDEVPACK、 MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
当我在 CCS7中打开 Resource Explorer 并尝试在 MSP-EXP430F5529LP 的 USB Developer Pack 下查找资源时、EMPY USB 项目消失了。有29个示例使用不同的 USB 配置、但空 USB 项目消失了。 使用 HID 作为管道的描述符工具和演示程序也从树中消失。 我仍然可以将描述符工具作为独立程序安装并从 Windows 菜单运行它、因此树中描述符的潜逃也不是一个大问题、但创建空 USB 项目确实很有用。 我如何返回丢失的条目。 CCS 6.1版中以前缺少的所有元素
此致