This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:LPM4中每个 SRAM 扇区的电流消耗

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613805/msp430fr5962-current-draw-per-sram-sector-in-lpm4

器件型号:MSP430FR5962

您好!

我正在尝试计算 LPM4中活动的 SRAM 的每个扇区的功耗。  我认为答案在数据表的表5.7中-

通过比较 ILPM4和 ILPM4 RAMoff 的电流,可得出总关断的 SRAM 功耗节省的增量。  Δ=每  2KB 扇区1.5uA 或375nA。

是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、

    室温下[ILPM4]和[ILPM4、RAMoff]之间的差异为30nA。 实际上只有三个扇区:扇区0 = 2KB、扇区1 = 2KB、扇区2 = 4KB (与 LEA 模块共享)。 因此、您可以看到每个扇区的电流介于7.5nA 至10nA 之间。

    此致、
    Ryan