This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:CPU 时钟频率、最小值。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613803/msp430fr2433-the-cpu-clock-frequency-the-minimum

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我认为 CPU 的最小频率为0、即无时钟。 正确吗?

如果函数发生器将时钟脉冲馈入 XT1引脚、则可能会发生这种情况。

(我知道 slau445、P114上的时钟树)

在尝试优化时钟系统(CS)寄存器之前、我的客户希望确保这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hideaki!

    MSP430FR2433的低频输入应采用32.768kHz 晶体计时。 您计划使用什么频率? 低于3.5kHz 的频率可能会导致振荡器故障标志。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    非常感谢。