This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:在 MCU 具有外部电源电压的情况下、使用 eZ-FET Lite 校正 MCU 的闪存

Guru**** 2584935 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613238/msp430fr5969-correct-flashing-of-a-mcu-using-ez-fet-lite-while-mcu-has-an-external-supply-voltage

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-FETRF430FRL152HEVM

您好!

我有以下设置:

由 TPS PMIC 通过"零偏置"输出供电的 MSP430。 PMIC 由具有4.2电压的外部 VCC 供电。 因此、默认情况下、VMICRO 为 MCU 提供(4.2V-1.4V) 2.8V 电压。 对于闪存、我有一个具有 eZ-FET Lite (MSP-EXPF5529LP)的 LaunchPad。 eZ-FET 部件可在3.3V 电压下工作。

那么、我的问题是、哪种闪烁方式对我的设置来说是最危险/最不危险的方式?

1、VMICRO 电压范围为2.8V、仅使用两个"线性"(SBW RST/TST)连接。
这会导致 MCU 上的 IOVCC 为3.3V、比建议的 VCC +/- 0.3V 更重要的方法(关于数据表)。
因此 IO 的二极管必须努力工作?!

2.使用 eZ-FET 部件中的 V+并在 MCU VCC 上获得3.3V 电压。 因此 VCC 和 IOVCC 是相同的。
但是、这对于 PMIC 而言是否是一个问题、它会获得通过 VMICRO 注入的更高的电压储备?
遗憾的是、我无法找到有关零偏置器件内部结构的更详细信息。
也许有人知道更多?

我无法更改设置、因此请将其固定。

我感谢您的任何建议或提示。
此致、
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此器件、我使用具有启用/禁用选项的稳压器(逻辑输入)、当稳压器禁用时、稳压器输出处于高阻态、因此外部电压(对于 MSP 为1.8至3.3V)不会损坏稳压器。 否则、我会有一个简单的板载跳线、用于断开 MSP 与板载稳压器的连接。

    测试信号是从主器件到目标器件的单向信号、因此您可以尝试将电压除以两个电阻器。 如果这种情况不起作用、则由于速度/频率比使用 LVC1G125要高。 复位信号是双向的、因此 FET (如果足够快)可用于电平转换(http://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf)。 无论如何、您可以检查打开的 MSP-FET/UIF 以查看如何在那里完成。 还要检查这个...

    slaa184 MSP430隔离式 FET 接口

    《SLAU607 RF430FRL152HEVM 用户指南》

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 这一切都很好、输入也很好、但正如我在之前的帖子中提到的、我无法更改设置上的任何内容。
    根据我的考虑,备选案文2应该是最好的,但我希望它能更加明确。 最后、两种配置都在工作、但工作时间有多长? )

    安德烈亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需更改任何设置、您可以在 FR 和 eZ-FET Lite 之间放置电压转换器。 如果没有单独的电路板、我猜可以通过跳线断开 VCC 线路。 或者你是由你的 sef 制作的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,这是最简单和最好的安全连接方式,但添加某些内容对我来说意味着更改设置:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯

    为 MSP 提供2.8V 电源并使用 EZ FET lite 提供的3.3V 电压驱动 SpiBiWire 引脚不是一个好主意、因为 ESD 二极管将会打开、这可能会导致不可预测的行为并可能导致老化和/或损坏。 您已经指向了与其相关的数据表规格。 有关此主题的更多信息、请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/lit/an/slaa689/slaa689.pdf

    因此、我也不建议将更高的电压驱动到 VMicro 输出中。

    但是、在对调试进行编程并在独立运行时更改跳线时通过 eZFet 为 MSP 供电的实现简单跳线会怎么样呢?

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、

    好的,我必须重新思考我的选择:D.
    我希望这是一个使用给定设置的简单解决方案。

    此致、
    Andreas