This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:确认内部电阻器模式

Guru**** 2583175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613537/msp432p401m-confirm-the-internal-resistor-mode

器件型号:MSP432P401M

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认两个问题。
1.如果客户使用内部电阻器模式、他们应该如何处理 DCOR 引脚?
2.在器件功耗方面,内部电阻器模式和外部电阻器模式之间是否有差异?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaka!
    内部电阻器模式无需外部组件、我建议将 DCOR 保留为无连接。 内部和外部电阻器模式之间没有功率差异。 外部电阻器的主要优势是能够通过使用具有极小温度漂移的精密电阻器来控制/限制 DCO 频率随温度变化的漂移。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirs、

    感谢您的盛情款待。
    我明白了!!

    此致。
    Kaka