This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:关于交流输入和电池电源隔离

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613501/msp430f67791a-regarding-isolation-of-ac-input-and-battery-power

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:LM5576

尊敬的所有人

我目前正在设计一个由12V 电池供电的电子式电表。根据应用手册、我使用了模拟前端设计。我在这里有一些疑问  

1) 1)我使用12V 汽车电池为微控制器供电(因为我需要根据读数操作几个高功率继电器)  

2) 2)我正在测量 A 多相的功率  

根据我的设计、我使用铁氧 体磁珠将中性点连接到 AGND、对于数字 GND、我使用电池 GND。 我的重点是使用电池+和 -通过  LM5576 LD0为微控制     器供电,如果我需要使用铁氧体磁珠完全隔离 AVDD 以隔离 DVDD (LM5576的输出),或者需要使用任何隔离变压器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijayanarayana、您好!
    我们正在研究这一问题、并将很快对您作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在多相设计中使用电流互感器(CT)、则这些电流传感器会进行固有隔离。 流经它们的电流会在输出线上产生电压、这需要适当的负载电阻器。

    另一方面、分流器本质上是能够承受高温和大电流的低电阻电阻器。 但是、这些并不是隔离的。 如果您在多相设计中使用这些电流传感器、则必须对它们进行隔离(例如、为每个通道使用隔离器)。

    关于铁氧体磁珠、这些磁珠不会隔离、而是仅过滤噪声。 我强烈建议在任何人机界面(HMI)之间以及在任何主机或无线微控制器/处理器之间使用隔离器。 假设 CT 用作电流传感器、高电压(HV)将物理连接到 MSP430的唯一点是分压器(电阻梯)、用于测量 RMS 电压信号(降压版本)。 请非常小心地将 TVS 二极管和/或压敏电阻添加到模拟前端、以确保输入端不会出现电压尖峰、从而损坏 MSP430。

    请仔细阅读以下主题、因为他们对这些主题有一些很好的讨论。

    此致、

    James

    MSP 客户应用