This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:程序加载失败错误。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610735/ccs-msp430fr5969-program-load-failure-error

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 MSP430FR5969器件。  

我在使用 MSP430-FET 调试器加载程序时遇到问题。  

我有两个 MSP430-FET 调试器。  

当我尝试使用一个调试器运行程序时、错误消息如下所示。  

但是、当我尝试使用另一个调试器运行程序时、它会正常工作。  

我认为问题出在 MSP430-FET 调试器中、但当我搜索这个问题时、有人认为这是关于调试器问题的任何评论。

关于这个问题的几个答复说这是关于内存分配问题、但我认为这不是、因为它可以与我的另一个调试器配合使用。  

如果这是调试器问题、是否有任何方法可以复位调试器?  

如果不是调试器问题、有人对此问题有什么想法吗?

最棒的  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirae 您好!

    感谢您的发帖。 您最近是否购买了 MSP-FET? 如果是、您能否分享底部屏幕截图的图片? 查找序列号将很有帮助。

    同时、以下主题可能对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我有两个 MSP430-FET 调试器、一个来自 TI、另一个来自中国(我认为是模仿。)

    来自 TI 的不工作、来自中国的工作(程序负载工作)、但存在能量跟踪问题。

    我在其他主题中写下了这篇文章。

    我在下面连接了两个调试器。 我将查看您为我提供的链接。  

    谢谢你。  

    序列号

    TI 的调试器:17050008FW

    中国调试器:1507003CC

    最棒的  

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirae 您好!

    感谢您分享这些屏幕截图! 这很有帮助。 序列号为"17050008FW"的 MSP-FET 是一款正品 TI 产品、也是我们新生产的 MSP-FET 之一。 我们发现他们需要最新版本的 CCS 才能工作。

    您能否尝试安装最新版本的 CCS 以查看是否解决了问题?

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从屏幕截图中可以看出、您似乎在 CCS 中使用 IAR 代码示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    即使是 helloworld 项目也无法正常工作、因此我认为这不是项目问题。
    我有一个最新版本的 CCS、版本7.2.0。
    因此、它在最新的 CCS 版本中不起作用。
    实际上、它在几天前一直运行良好、所以我认为它涉及调试器问题。

    最棒的
    Mirae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的尝试。 您能否尝试下载最新的 MSP 调试堆栈(MSPDS)并将 MSP430.dll 替换为最新版本、然后查看是否解决了问题?

    基本上、您需要拔下 MSP-FET、然后从我们的 MSP 调试堆栈产品文件夹(MSPDS)下载最新的'M 430.dll'并将其复制到中 /ccsv7/ccs_base/DebugServer/drivers 文件夹(替换现有文件)。 下载并安装这些文件后、我建议对您的 PC 进行下电上电、打开 CCS、然后插入 MSP-FET。 打开您的项目、点击"Download and Debug"、然后您应该会看到一个弹出窗口、询问您是否要更新 MSP-FET 上的固件。 如果是、请选择"是"、完成该操作后、您应该能够再次使用 MSP-FET。

    如果这不能解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已按照您对 CCSv7.2.0所做的步骤进行操作、但仍然无法正常工作。
    没有弹出窗口询问我是否要更新您的 MSP-FET 上的固件。
    因此、我使用 CCSv6.1.1进行了检查、出现了弹出窗口、但当我单击"更新硬件状态未知"时、显示错误消息。  

    我尝试了几次、另一条错误消息出现了。

    最棒的
    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirae 您好!

    您是否碰巧将 MSP-FET 与随附的原始 USB 电缆配合使用? 我从其他用户那里听说、使用不同电缆时发现了问题。 在使用过程中、似乎与其他电缆的连接不可靠或不可靠。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用 MSP-FET 调试器。
    我使用 eZ-FET 能量跟踪来加载程序。
    它现在运行良好。

    最好的,Mirae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirae 您好!

    感谢您的告知。 更仔细地查看您的初始屏幕截图、我注意到您尝试写入 RAM 而不是 FRAM。 我怀疑您在项目中使用的是经过修改的链接器命令文件(通常以扩展名".cmd"结尾)。

    无论如何、您现在似乎可以加载程序、这是一个很好的听声!

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是写入 SRAM 的问题。
    我尝试过未更改版本的链接器命令文件、但它不起作用。
    非常感谢您的帮助。

    最棒的
    Mirae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Mirae。

    此致、

    James

    MSP 客户应用