This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:UART BSL 并加载到上部 FRAM 中

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613423/msp430fr5969-uart-bsl-and-loading-into-upper-fram

器件型号:MSP430FR5969

我们在传感器产品中使用 MSP430FR5969、现在我们需要在0x10000处利用 FRAM 的上部块、因为在较低的 FRAM 中、我们的程序大小已增加到超过48K。  一种解决方案是在0x10000处找到2个大型初始化数据阵列。   我们使用 BSL Scripter 和 MSP430FR5969 UART BSL (被调用的软件)来加载我们的十六进制文件。   我的问题是 UART BSL 是否支持加载到0x10000以上的 FRAM 中?

提前感谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BSL 是工厂加载程序、因此它无法使用完整的 FRAM/Flash 存储器进行存储会非常奇怪。 您可以自行检查、很容易。 所有 FRAM 器件都带有 CPUXv2、具有20位寄存器/地址空间、我想它们共享相似的 ROM BSL。