This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:视频放大镜

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609994/starterware-video-magnifier

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMCC3200

工具/软件:Starterware

支持路径:/参考设计/帮助查找技术应用配套资料/搜索参考设计技术文档/

你好

我必须设计电子视频放大镜。 对于此应用,我希望使用 尺寸在3.5英寸到4.3英寸之间的 TFT LCD 屏幕 ,在640x480时的摄像机分辨率约为1MP。预期的最小帧速率为15fps 。   您能不能向我推荐此应用所需的硬件和软件。  理想的开发板以及我可以使用的摄像头和显示模块以及一些技术细节 。  

我在 TM4C123GH6PM 有一些经验、请告诉我这个项目是否可以用相似的电路板完成。

我已经使用 STM32F103C8T6 、1.8英寸显示屏和 OV7670camera 模块尝试过该项目,我能实现的最佳效果是160x120的最大12fps。

查看有关上述项目 https://github.com/Rajeshlaguri/LiveOV7670_stm32-arduino 的链接。  

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    我将把这个主题移至 MSP430论坛以获得帮助。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的考虑。  

    请您分享我在哪里可以找到此主题讨论,我有兴趣进一步了解我提出的问题。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的 CC3200/3220。 它具有特定的并行外设、可接收来自视频流的数据流。 它可以接收高达720p/15fps 的数据。 只需查看此参考设计: www.ti.com/.../tidc-cc3200-video