This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F425:时钟 MSP430F425

Guru**** 2618405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/613224/compiler-msp430f425-clock-msp430f425

器件型号:MSP430F425

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,  

我想控制1MHz 的系统时钟
配置如下:

    FLL_CTL0 |= XCAP10PF;
  SCFI0 = FLLD_1;/*频率= 1.024MHz */
    SCFQCTL = 32-1;
    FLL_CTL0 |= DCOPLUS;

第一个问题是它是什么!!
 我想知道时钟存储注册表,在这里我可以找到系统时钟来设置该时钟的条件!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Afaoui,

    默认情况下、系统以1048576MHz (DCOPLUS = 0、因此 fDCOCLK =(N+1) fcrystal =(31+1) 32768 = 1048576)运行。 如果 DCOPLUS=1、则 FLLDx 位成为等式的因子(fDCOCLK=D (N+1) fcrystal)、但是1的值与之前一样。 因此、该代码应以~1MHz 的频率运行 DCO。 您是否在 LFXT1上正确组装了一个32kHz 晶振来驱动 FLL? 将 SMCLK 输出到引脚上以验证其正确的频率。

    此致、
    Ryan