This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:32位数据和32位密码密钥的 AES256加密和解密

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612942/msp430fr5949-aes256-encyption-and-decrption-for-32-bit-data-and-32-bit-cipher-key

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

您好!

我需要有关 AES256加密的帮助、我正在使用控制器 msp430fr5949、在该控制器中、我必须对32位数据和32位密钥使用 AES256加密、请建议我使用此 AES256的任何示例代码、我没有得到它。

请告诉我、并链接或编码以进行此 AES256加密。

我使用了 mspware、因为我发现 AES256代码在其中对具有32位密钥的16位 dat 进行加密和解密、并且工作正常、但我希望此代码数据包含32位和32位长度的密钥  

此致、

Kinjal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kinjal、

    如用户指南第14章所述、AES256密钥长度可能会有所不同(128、192或256位)、而数据会被设置(128位)、并且无法更改。 这意味着您必须执行两次首选密码模式(ECB、CBC、OFB 或 CFB)的迭代、才能完全加密数据。 这只需要您找到的 DriverLib 示例中的一个额外命令。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      非常感谢先生、他的工作非常顺利、我能够根据需要获得32位加密。

    此致、

    扭结