This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430i2xx 闪存示例代码问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611797/msp430i2040-msp430i2xx-flash-sample-code-issue

器件型号:MSP430I2040

大家好、

我想将一些值存储在 MSP430i2040闪存中、以便在进行功耗回收后、我也可以将其恢复。

我也使用示例代码进行了检查、但没有成功。 请为我提供相同的指导。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处发布示例代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #include "driverlib.h"

    //闪存信息段开头的地址
    #define SEGSTRT 0x1060
    //要写入的段内的字节数
    #define SEG_LEN 16.

    //要写入段的值
    const uint32_t value = 0xABACABAA;

    void write_InfoSeg (uint32_t value);

    void main (void){
    //指向闪存段开头的指针
    uint32_t * flashPtr =(uint32_t *) SEGSTRT;

    //停止 WDT
    WDT_HOLD (WDT_BASE);

    //将 DCO 设置为使用内部电阻器。 DCO 将处于16.384MHz
    CS_setupDCO (CS_internal_voltageR);

    //将 MCLK 设置为 DCO / 1. MCLK = 16.384MHz。
    CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_clock_divider);

    //闪存时序发生器的 MCLK
    //闪存时钟将以~390kHz 的频率运行。 数据表建议257kHz - 476kHz
    FlashCtl_setupClock (390095、16384000、FLASHCTL_MCLK);

    FlashCtl_unlockInfo();
    FlashCtl_fillMemory32 (value、flashPtr、SEG_LEN / 4);
    FlashCtl_lockInfo();

    while (1)

    //设置断点以查看内存
    __no_operation();




    我从 MSP430软件中获得了该代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    是否有人可以指导我进行同样的操作?

    此致。