This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:通过 Lite FT-Pro430 Elprotronic 进行 MSP430i2xx 编程

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611786/msp430i2040-msp430i2xx-programming-through-lite-fet-pro430-elprotronic

器件型号:MSP430I2040

大家好、

我想通过 Lite FET-Pro430 Elprotronic 对我的 MSP430i2xx 进行编程。 我已经更改了它的链接器文件、如其子计量代码中所示。

现在、当我尝试通过 Lite FET-Pro430 Elprotronic 对其进行编程时、会出现问题。 首先、该错误与存储器大小有关。(通过在工程文件夹中提供新的链接器文件来解决)现在代码进入控制器、但控制器完全不起作用。

您能给出同样的建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallav、

    您能给我一点更多的指导吗?您所指的子计量代码、您对链接器文件所做的哪些更改以及您最初收到的错误?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我使用了 MSP430i2040分项计量 EVM 代码。 您可以找到相同的@以下链接。

    www.ti.com/.../evm430-i2040s

    我使用了给定 EVM 代码中使用的相同链接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallav、

    感谢您的指导。 您为器件、lnk430i2040_temp.xcl 或 lnk430i2041_temp.xcl 选择了哪个链接器文件? 此外、当您说器件根本不工作时、您还会看到什么类型的行为?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 MSP430i2040、我使用了 lnk430i2040_tem.xcl

    当我通过 IAR 对它进行编程时、它可以正常工作。 我认为链接器是可以的。 当我通过 FET-Pro430转储代码时、它不起作用、即没有一个函数起作用。

    它就像控制器内部没有任何东西一样。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pallav、

    为了确认这种情况、当您在 IAR 中构建代码并通过 IAR 将代码下载到 MSP430上时、代码工作正常。 那么、当您获取 IAR 生成的二进制文件并使用 Elprotronic 软件将其加载到 MSP430时、代码似乎无法正常工作?

    我想不出这会导致问题的原因、除了您将错误的二进制文件加载到器件上之外。 您能给我介绍一下如何使用 Elprotronic 软件加载图像的过程吗?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb、

    我在一篇文章中指出了同样的问题。 他建议构建.txt 输出文件并将其加载到控制器中。

    我做了同样的事情、现在它正在工作。 (我不知道原因)。

    此致。