This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:禁用 SVS 功能会发生什么情况?

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612567/msp430fr5869-what-is-happen-if-disable-svs-function

器件型号:MSP430FR5869

您好,

请告诉我们、如果禁用 SVS 功能、会发生什么情况。

如果我们希望使用1.85-1.9V、SVS 将正常工作、无法使用器件。

因此、我想评估没有 SVS 使用案例风险。

我知道它在 BOR 电压之前不能监控电压下降。

在1.8到2.0V 之间,将会出现另一个问题吗?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当芯片上电时、SVS 默认处于启用状态、因此在最坏的情况下、您需要超过1.99V 的电压才能启动。
    (请注意、在激活模式、LPM0、和 LPM1中 SVS 一直被启用。)

    当您禁用 SVS 时、当电压变得过低时、您不会获得 SVS 复位。 相反、BOR 会在较低的电压下复位。 BOR 触发电压低于允许的最小值1.8V、因此当电压低于1.8V 时、器件可能无法正常工作

    只要保证电压保持在1.8V 以上、就没有问题。 (但如何保证?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    我们在您之前的 E2E 主题 中对此进行了介绍:e2e.ti.com/.../609986

    正如 Clemens 所说、启动时必须加电至2V 以上、然后必须确保电压保持在1.8V 以上。如果不违反 TI 规范、则可能会发生意外行为。

    此致、
    Ryan