This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:建议使用代码来配置 msp430i2040控制器的 ADC (SD24)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609991/msp430i2040-suggest-code-to-configure-adc-sd24-of-msp430i2040-controller

器件型号:MSP430I2040

您好、先生、

请建议我使用代码来配置 ADC、即 msp430i2040控制器的 SD24、我已经尝试   了 ADC 的示例代码、即 msp430i20xx_sd24_01用于三个 ADC 通道、 但我的问题是、我没有获得恒定的电压值、它会随着我在该引脚上没有提供任何外部电压而变化。 我 使用 CT 开关在该引脚上产生了固定电压。 因此、我需要使用 msp430i2040控制器通过 ADC 通道提供4个 AI 通道电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    帮助我找出问题。

    此致、

    Kinjal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kinjal、

    您使用的是哪种电路板?

    您是否在三个引脚上施加了固定电压、并尝试获取 ADC 转换值并使用万用表测试引脚上的实际电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我没有使用任何电路板,而是使用安装在 PCB 中的控制器 msp430i2040,因为我在 ADC 的3个引脚上提供固定电压,并在 Modbus 寄存器上测量电压计数。 该计数不会保持稳定、它会随着时间的推移而变化。

    此致、

    扭结