大家好、
我有一个 Olimex MSP430-t5510板、上面没有任何兼容的 JTAG 适配器。 由于我现在只想熟悉 MCU、而无需任何特定的项目计划、因此我想在可能的情况下无需购买 JTAG 编程器即可使用它。
现在、我了解了 BSL、如果我正确的话、它可以通过 USB 对芯片进行编程? 但我仍然很困惑 BSL 到底是什么? 如果我正确的话、那么:
这是一个引导加载程序、它已经在 MSP430中进行了硬编程、但也有一些选项可以用定制的引导加载程序代替出厂编程的引导加载程序。
- TI 提供了一个跨平台 API、因此我可以在我自己的 PC 软件中包含 BSL 通信、以便将更新或配置数据上载到基于 MSP 的器件。
如果以上错误、请更正。 我还没有发现、如果有任何更简单的东西:一个简单、即用型软件工具、使用工厂 BSL 以.hex 格式编译的程序刷写 MSP。
因此、如果可以通过这种方式简单地对我的 MSP 进行编程、则可以进行粗略的分步说明。
我正在 Mac 上使用 Code Composer Studio、但也可以访问安装了 CCS 的 Linux 计算机。 我对 Windows 不太习惯、但如果我的问题的唯一解决方案是基于 Windows 的工具、这也不应该成为问题。 但我总是更喜欢基于 UNIX 的解决方案;)