This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6636:MSP430F6636上的 ADC12漂移

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612573/compiler-msp430f6636-adc12-drift-on-msp430f6636

器件型号:MSP430F6636

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

有人能不能解释为什么我的 ADC12读数在我的 msp430F6636上打开 DAC 时发生变化。

ADC 配置:

ADC12CTL0 |= ADC12ON + ADC12MSC+ ADC12REFON + ADC12REF2_5V + ADC12SHT0_1;
ADC12CTL1 |= ADC12SHP+ ADC12CONSEQ_1 + ADC12SSEL_0 + ADC12DIV_0; 
ADC12CTL2 |= ADC12SR;

ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_0;
ADC12MCTL1 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_1 + ADC12EOS;

我注意到、如果我禁用 ADC12SR、ADC 读数正常。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KrisLech、
    我现在将为您介绍这一点。

    您可以共享您的 DAC 初始化代码吗?
    您的 DAC INIT 是否有可能改变 REF 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    这是 DAC 设置:

      

    DAC12_0CTL0 |= DAC12IR + DAC12SREF_1 + DAC12AMP_3 + DAC12CALON;// DAC 输出 P6.6 (Pm.y)
    
    __DELAY_CYCLLES (20);
    
    DAC12_0CTL0 |= DAC12ENC;
    
    // DAC 输出 P6.6 (P12_DAC12_0
    
    
    
    
    
    )+ DAC12_DAC12_0 + DAC12_DAC12_0 + DAC12_DAC12_CTR_0;DAC12_DAC12_0 + DAC12_DAC12_0 + DAC12_DAC12_0 + DAC12_DAC_CTR_0
    
    
    
    

    首先在主代码中、我初始化 ADC、然后初始化 DAC。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris、
    您的采样率似乎至少为200ksps、但启用 ADC12SR 仅支持高达50ksps 的采样率。 我推测、当您启用 DAC 时、基准缓冲器驱动器的负荷过高、这就是您看到值变化的原因。 我建议降低采样率或禁用 ADC12SR。

    如果您遇到进一步的问题、请告诉我。