This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FW427:Scan IF 软件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW427, TIDM-3LC-METER-CONV, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608843/msp430fw427-scan-if-software

器件型号:MSP430FW427
主题中讨论的其他器件: TIDM-3LC-METER-CONVMSP430FR6989

您好!

   MSP430FW427是否还支持采用 ESI 软件且适用于三个 LC 传感器的水表参考设计?

如果没有、应该改变什么来适应它?

此致、

Oğuzhan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      采用扩展扫描接口(TIDM-3LC-METER-CONV)的适用于三个 LC 传感器的水表参考设计 TI 设计基于 MSP430FR6989。 我建议阅读从 MSP430FW42x 扫描接口迁移到 MSP430FR6x8x/FR5x8x 扩展扫描接口 应用手册、了解这些器件之间的差异以及发生了哪些变化。

    由于所涉及的工作、为 MSP430FW427参考以下资源可能会更容易 、而不是从 TIDM-3LC-METER-CONV 设计移植代码。 否则、如果需要 ESI 功能、我建议使用 MSP430FR6989。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oğuzhan、

    这是否回答了您的问题?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、但我等待客户反馈。  

    此致、

    Oğuzhan Demirci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢您的告知。

    此致、

    James

    MSP 客户应用